This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:带宽更改

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412, UA741, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620024/lf412-change-in-bandwidth

部件号: LF412
主题中讨论的其他器件: UA741LM2904B

我在电子实验室任教。  昨天在实验中遇到问题后、我在工作台上设置了 LF412、并测量了阶跃响应。  我获得了 trise=63ns、对应于 BW 的 5.5MHz(单位增益,250mVpp,可能是响应中的某个峰值)。  

我从这学期的股票中抽取了一个新器件、使用相同的测试设置得到了 180ns (1.94MHz) 的数据。

数据表中的最小值为 2.7MHz、典型值。 为 3MHz。 测试条件为+/–15V

我将增益设置为+2 并重复测量。  我得到了上学期的 4MHz 和新学期的 1.38MHz(输出电压 200mVpp)。  实际上、我看到两个器件之间的带宽差异是原来的 3 倍。  为学生提供良好的学习体验、但我担心新部分的低 BW。  从 DigiKey 购买。  有任何见解?   

照片右侧是旧部分。

125a9dc8-4b39-4026-b645-2d27de95db09~1.jpg

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器的屏幕截图测量的上升时间。  我使用光标验证了上升时间测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    出现此差异的原因是 LF412 最近进行了设计更新。 有关详细信息、请参阅 此 PCN。数据表正在进行更新、以整合旧芯片和新芯片之间存在的任何差异。  

    当输入信号较大时、新芯片具有更高的压摆率。 您能尝试使用 1V 的输入信号重复测量吗? 我认为它应该会导致更高的带宽测量。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。  我想知道是否有新的 PCN。  我们已经对 uA741 的变化感到惊讶...以前在 lab...no中测量偏置电流很容易、但难度有点高。 Slight smileμ s

    查看屏幕截图...结果很奇怪。  初始上升是更好的,但有一个长“尾巴“。  这采用+2V/V 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    这看起来像是器件的压摆增强效应。 初始 1.5V 具有快速斜升速率、然后随着差分变小、器件会恢复到您之前测量的小信号响应。 这将是我们在数据表更新中所做的说明之一。

    如果您想在实验室中“轻松“测量 IB、我是否可以建议将 LM2904B 用作替代运算放大器? 该器件的 IB 为~10nA、这使得测量 IB 相对比 PA IB 器件更容易。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie。  这将对电子 II 类进行很好的讨论。  对于实验室课程、我需要更“理想“(或至少更容易对学生)的部件。  我将查看 2904、因为 10 NA 在“容易“范围内。  

    您是否知道何时发布新数据表和更新仿真模型(741 模型)?

    感谢您的帮助和快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    没问题、如果您有任何其他问题、请告诉我!  LF412 数据表 应在接下来的几个月内更新。  关于模型,请参阅我发送给你的朋友的请求。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉莉...我可能找错地方,但据我所知,我没有收到朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您可以转到您的个人资料并点击“朋友“吗? 我相信您应该会看到一个下拉菜单和“请求审核“。 我的要求应该在该节下。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要看的地方。  我可以找到该请求、但向下拉“Accept/Reject"(“(接受(接受/拒绝)菜单并选择“Accept friend request“(接受朋友请求)不会执行任何操作。  我尝试了 Firefox 和 Edge 浏览器。  很抱歉让人感到痛苦...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我已向您发送了一条直接消息。 如果您能看到、请告诉我