This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827:OTW 级别 1-3 的热折返旁路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613911/tas5827-tas5827-thermal-foldback-bypass-for-otw-levels-1-3

器件型号: TAS5827
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M

在标题为“的文档中 TAS5825M 高级特性 “在第二页的底部、有一个标题为“ 热折返示例 2:配置 TAS5825M 以仅响应 OTW 级别 4 时施加的衰减 “。 我假设(可能不正确)这个相同的设置可应用于 TAS5827。

  1. 该设置是否确实可以如图中所示在 TAS5827 上实现?
  2. 如果可以、实现此类设置的寄存器地址和设置是什么?

我们的最终目标是使用 4 欧姆的 24VDC 实现 100 瓦的总输出、而不会过快地进行温度调节。  目前、我们已将 3 层 2oz 铜散热得很好、具有超过十几个填充焊过孔、还可以进一步散热到铝板上、但如果没有 OTW/Temp 折返功能、则无法达到超过 70W。  为实现这一目标所提供的任何帮助都受到热烈欢迎。

谢谢、

DTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    以下是该器件的热折返寄存器、TAS5827 仅具有单级热折返。  

    控制

    默认值

    值范围

    I2C

    (书本页注册)

    说明

    温度标度 (dB)

    00 80 00 00

    –110 至 48 dB。

    8C-0c-28

     

    当内核温度超过过热警告 (OTW) 时、会向 AGL 阈值应用(–6dB + Temp_Scale) 的阈值。

    用户设置的 AGL 阈值(–6dBus + Temp_Scale) 之间的较小阈值将用作阈值。 如果数字信号大于最小阈值、增益将降低。

    根据需要调整温度标度值、以避免出现 OTSD。 由于默认衰减为–6dB、当触发 OTW 时、它可能无法避免 OTSD。

    可以使用值–12dB (00 20 26 f3) 启动、调整该值以实现更激进的衰减。

    温度时间常数 (ms)

     第 72 章

    0.002ms 至 1000000ms

    8C-0b-78

    实时温度数据由 Alpha 滤波器进行平滑处理、温度时间常数决定此平滑滤波器的时间窗口

    建议设置为 0.72ms (11 3D C3 1a)、可以对其进行调整以实现更激进的衰减。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,这是非常有帮助的。  只是为了确保我有一个正确的理解。  您说 5827 只有单级热折返、但有 4 个 OTW 标志。  

    因此、如果 Temp_Scale 设置为 0dB、那么对于每个 OTW 标志、折返将产生–6dB 的衰减、因此 OTW2 总计为–12dB、依此类推吗?  

    2.但是,没有办法绕过标志 1-3 的折返,然后仅对标志 4 使用折返,这是正确的吗?

    再次感谢、

    DTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    抱歉、我弄错了、TAS5827 确实有 4 个 OTW 级别。  

    我需要调查是否能够绕过前三个旗帜。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们正在等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、我将在下周结束时提供最新信息。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mir。 Muriel,

    我只想轻触 Base 查看是否有与此主题相关的更新。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们将回顾这一点、并尽快提出进一步的意见。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、希望能解决这个问题。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我需要我们的设计人员提供一些反馈,让他们能够绕过 OTW 标志级别 1-3 的正确注册表,他们将于本周的农历新年假期。

    对延迟深表歉意。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的耐心,您可以将温度刻度提高 4dB 以绕过前三个 OTW 标志。

    如果您没有 PPC3 GUI、下面是这个脚本:

    #temp 标度为 4dB

    W c0 00 00
    W c0 7f 8c
    W c0 00 0c
    w c0 28 00 cad C8

    此外、还必须启用 AGL 以启用热折返、因此请确保也启用该功能。  

    #enable AGL

    W c0 00 00
    W c0 7f 8c
    W c0 00 0c
    W c0 10 c0 00 00 00  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢!  我们将了解我们是否可以实施这些更改、并告诉您我们是否遇到了任何问题。

    非常感谢!

    Thomas