This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:比较器之前的可调节电平转换器

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621177/tlv7031-adjustable-level-shifter-before-comparator

器件型号: TLV7031

我正在为商用产品设计电路、因此需要一些帮助。 我有一个 3.3V 光电反射传感器。 将高反射卡放置在玻璃上时、光电反射传感器的输出电压从 1.5 伏左右增加到 2.6 伏。 我希望在设计团队改变玻璃或卡片的反射率的情况下对其进行调整。 目前、我将光传递器的输出馈送到具有迟滞反馈的比较器。 这种方法效果很好、但它无法通过电位计进行调整以改变光晶体管的输入。 反相比较器的输出驱动一条中断线路。 因此、当它检测到卡时、会将中断线路驱动为低电平。  

 

Inverting_comparator_circuit..jpg