This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:使用具有分流器的 ADS1115 时的 4–20mA 测量精度问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, INA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621164/ina196-4-20ma-measurement-accuracy-issue-using-ads1115-with-shunt

器件型号: INA196
主题中讨论的其他器件: ADS1115

我们使用的是 ADS1115 (16 位 ADC)、以测量 4–20mA 工业电流环路信号。

在我们的设计中、我们使用 5.99r 精密分流电阻器 将电流转换为电压。

我们面临测量稳定性和精度问题、可能是因为:

非常小的输入电压范围

噪声灵敏度

增益配置不确定性

PCB 接地/布局问题

请建议进行可靠且精确的 4–20mA 测量的最佳方法。

我 可以测量电流  
使用 INA196 和 ADS1115。

 

请建议使用圆环、以便更好地使用  

IO_Board-v1-PLC Logic.pdf Adv_Computed_