This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:NA 级电流变化检测

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623420/ina229-na-level-current-variation-detection

器件型号: INA229
主题: INA228 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

 

我想确认 INA229 是否是适用于 nA 电流检测的解决方案?

我们是否有 I2C 接口相应的解决方案?

 

此致、
Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    从理论上讲、是的、INA229 的测量值将低至 nA 范围内、具体取决于您的最大预期测量电流。 您需要确保分流电阻器的大小适合、以确保测量您的 NA。 您面临的最大挑战将是器件的输入偏置电流、以及会在所需水平产生的额外误差。 我们指定 INA229 的最大 Ib 为 2.5nA、因此您只需注意这些低水平下的潜在不准确性。

    但是、实际上这需要如此大的分流电阻器、这会严重影响最大可测量电流。 INA229 的输入失调电压为 1uV。 要在 1uV 下测量 1nA、分流器需要为 1kΩ。 该误差取决于您实际尝试测量的电流、这意味着在该水平上的误差为~100%。 为了克服这一问题、您需要不断增大分流电阻器的大小、以便纠正器件的输入错误。

    我们确实有一些 I2C 器件与 IAN229 处于相同的 Ib 电平、与 INA228 一样、具有相同的 2.5nA Ib 规格、但上述问题仍然适用。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis