This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:Vset 带宽

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593967/lmh13000-vset-bandwidth

器件型号: LMH13000

您好:

LMH13000 用作激光驱动器脉冲整形。

为此、我想使用 VSET 输入。

我想知道这个输入的带宽是多少。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora、  

    感谢您的提问。
    LMH13000 的 VSET 输入带宽约为 800kHz。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表、特别是图 5-21。 VSET 至 IOUT 带宽响应、展示了频率范围内的典型行为。

    如果您对激光驱动器脉冲整形应用有任何疑问或需要帮助、请随时进行跟进。

    此致、

    Jyothi
    Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanganna、

    我使用 LMH13000 ( LMH1300_V0p2.lib) 的 SPICE  

    要模拟 Iout 作为 VSET 的函数 — 输入上升时间为 1ns 的脉冲、IOUT 的上升时间< 2ns。

    不同意数据表。

    请提供建议。

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora Eytan、  

    对延迟的回复表示歉意。

    为了理解您观察到的 LMH13000 SPICE 模型和数据表规格之间的差异、您能否分享您正在使用的原理图和仿真设置(包括负载条件,电源轨和测量点)?
    这将有助于我们查看测量 IOUT 上升时间的条件并提供准确的指导。

    感谢您的耐心。

    此致
    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jyothi、

    我附加了 LMH13000_pulse Shape.TSC

    .e2e.ti.com/.../LMH13000_5F00_pulse-shape.TSC

    此外、信号:

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora、

    感谢您分享 TSC 模型和信号图。 我查看了模型、并注意到我们方面需要解决的一些问题。 我们目前正在努力解决这些问题、并将很快向您介绍我们的调查结果。

    谢谢。此致、
    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有进展?

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora、  

    感谢您的耐心。 在 TSC 模型中、VSET 至 IOUT 带宽尚未更新。 此时、您可以从 1MHz 开始继续使用设备。

    我们正在积极更新模型、一旦修订版本可用、我们将与您分享。

    此致、
    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora Eytan 

    感谢您的耐心。
    请查找所附已实现 VSET 至 IOUT 带宽的更新 TINA-TI 模型。 此版本包含必要的更新。

    请查看模型、如果您遇到任何问题或需要进一步澄清、请告知我们。
    e2e.ti.com/.../LMH13000_5F00_V1p1_5F00_Release_5F00_TINA.zip

    此致、
    Jyothi