This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2695:电源关闭时的输出行为

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623396/opa2695-behavior-of-output-when-power-is-off

器件型号: OPA2695

如果在 DIS 端子处于低(负)电平时关闭电源、
输出将通电。 该器件由±5V 电源供电。
1.  这种行为是否可以接受,是否符合您的规格?
2.  如果没有,请您就建议的对策提出建议吗?
具体来说、我希望避免在断电时任何输出通电。
您能告诉我以下任何措施是否适合或建议使用此器件吗?
•  在 DIS 端子上添加一个上拉或下拉电阻器
•  在输出端添加串联电阻器或保护元件
•  更改 DIS 端子的默认逻辑电平或连接方法
如果有任何解决这种情况的参考电路或应用手册、
希望大家能分享这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    当 DIS 端子处于低(负)电平时、输入和输出为高阻抗。  器件断电时、输出引脚是否强制施加电压? 输出端子本身没有电源通电。 什么连接到输出?

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    電源をOFFした瞬間なので電源電圧は下がっている途中になります。出力は未接続で確認しています。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 


    我懂了。  

    我相信您正在使用示波器对其进行监控。 您能否分享被探测的 DIS 引脚、输出引脚和 Vs 引脚的快照?
    如果电源缓慢斜降、则可能会出现禁用电路行为错误。 此外、如何驱动 DISABLE 引脚? 它是直接连接还是通过控制器连接到 VEE?

    谢谢
    Vikas J