This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:增益带宽积 (OPA355)

Guru**** 2984620 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA827, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623054/opa355-gain-bandwidth-product-opa355

部件号: OPA355
主题中讨论的其他器件: OPA827、 OPA847

您好团队:

在中 OPA355 数据表中指定了多个与带宽相关的参数、这会导致在确定时产生混淆 给定应用应该使用哪个参数 。

指定 OPA355 、数据表中提到:

  • 单位增益带宽≈450MHz

  • 增益= 10 时的增益带宽积≈200MHz

  • 在不同闭环增益下指定的小信号−3dB 带宽值

由于这些值并不相同、因此并不明确 设计过程中应考虑哪些增益带宽积规格 。

我的问题是:

  1. 公式 特定闭环增益 、应该 指定的小信号带宽 优于基于单位增益带宽或 GBW 的估算?

  2. 应在哪种类型的应用中使用每个参数?

    • 单位增益带宽

    • 在特定增益下指定的增益带宽积

    • 应具有小信号带宽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vemireddi、

      感谢您联系我们。 我们在数据表中指定了各种带宽、以便更轻松地根据用例确定哪种放大器最适合。 如您所述、您需要查看的值取决于您的设计。  

      例如 OPA355、

    • 单位增益带宽: 这是单位增益时的闭环带宽值(增益= 1V/V)

    • 增益带宽积: 这是带宽在各种增益范围内可能发生变化的估算值。 公式如下:gbw =增益 (V/V)*闭环带宽。 正如您所指出的、它指定为 10V/V、这意味着此公式只对该增益有效。 但是、如果您查看带宽较低的放大器、通常所有增益都具有更宽的范围、或者在>= A 增益时指定。 原因是当您使用速度更高的放大器时、它们在较高频率下的 Aol 可以在器件的范围内、并且与速度较低的放大器相比、它们将具有复极点/零点、而速度较低的放大器通常具有单极点 Aol、并且可能会在较高频率下产生一些影响、这可能会影响闭环带宽。  
      • 例如、OPA847 A 高速放大器与 OPA827 A 低速放大器之间的比较:
      •         

      • 因此、在高速情况下、如果您希望增益不是单位增益 (1V/V)、 我们建议查看电气特性表之后的频率响应曲线。 对于 OPA355、请参阅第 10 页和第 13 页。 在此图中、我们将获得更多信息、其中显示的是电源过大、容性负载过大或阻性负载。 我建议您查看这些数字、而不是您在电气特性表中看到的值。  

    • 小信号和大信号带宽: 该值显示了放大器的小信号输入与大信号输入之间的闭环带宽差异。 对于小信号、这通常是指 100mV 或更低(有时可能高达 500mV 或更低)。 与具有更大输入信号的放大器相比、具有小输入信号的放大器将具有更高的闭环带宽。 这将取决于应用的输入信号范围。 如果您预计电压大于数百 mV、我们建议查看放大器大信号带宽规格。  

      有关上述所有条款的更多详细信息、我建议查看这个关于运算放大器带宽理论的 TI 高精度实验室视频系列: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html#transcript-tab。  

    谢谢您、

    Sima