This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:TAS67524 是否可以在 PBTL 配置中驱动 1‑Ω 负载?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620176/tas67524-q1-can-the-tas67524-drive-a-1-ohm-load-in-a-pbtl-configuration

器件型号: TAS67524-Q1

我们正在研究能够驱动 1 Ω 负载的‑Ω D 类放大器。 我们想确认在 PBTL 配置中使用 TAS67524 时是否可以驱动 1 Ω 负载。 如果可能、您能否分享相应的连接图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanari:

    是、适用于 PVDD 14.4V 或更低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    配置是否为 PBTL?  我的回答正确吗?

    此致、

    Masanari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanari:

    是、PBTL。 我们建议使用 TAS67xx4 器件系列的 TAS677534 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    TAS67534 和 TAS67524 之间有何区别? 我在您的网站上找不到 TAS67534 的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanari:

    从数据表的角度来看没有区别。 它仅针对低阻抗负载应用进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、在 PBTL 配置中使用 TAS67534 时、可以驱动 1 Ω 负载。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    还有一个问题。

    您能告诉我们“负载过流保护“吗? 我知道 TAS6754 是数据表在 OC 级别 4 下的 I_LIM 6.3A (min)、但我想了解 TAS67534 和 TAS67524。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Masanari Aoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanari:

    TAS67534 和 TAS67524 在 OC 级别 4 下的 II_LIM 6.5A(最小值)。