This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:客户认为有问题、因为两个不同器件上的器件标识不匹配;p/n LM311H

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622853/lm311-customer-thinks-there-s-issue-because-part-markings-do-not-match-on-two-different-parts-p-n-lm311h

器件型号: LM311

致 TI 支持团队:

 

 

您好;

我隶属于您的一家授权经销商 (Mouser Electronics)、我们的客户订购并接收了 TI 电压比较器器件 LM311H 他们之所以沮丧、是因为实际的器件标识在相同器件型号的两个不同器件上不匹配 (2026年2月4日 上的 Mouser Inv# 88626858 和 Mouser PO#)  029-FD304 、 批次代码  4216875EM4 和生产日期代码 2433+5M; YYWW 格式的 2433M)。 客户表示两个标记如下(也请看附图):  

48MZ87WE0LM311H

48M019WE0LM311H

似乎器件来自相同的批次代码、并每个器件标识查找工具以“-LM311H"后“后缀正确结尾、但一个以“48MZ87-"开头“开头、另一个以“48M019-"开头“开头; 也许、这些表示不同的内部二进制代码、例如(?)。 我们可以告诉客户什么来确保这些不同的标记没有问题、或者可能有问题?

您能帮我们解决这个问题吗?

 

【客户评论】

--------------------------------------------------------

“请参阅随附的图片。
我们的最终用户是 OPG、他们对器件型号非常特别。
我们需要知道为什么前 6 个字符在每个部分是不同的。
两项匹配后的字符。“ ——QA 经理 Mike Hayward

 

谢谢、
(Mouser 服务订单号  499672. )
技术支持代表 II Dan Rapp
Mouser Electronics、Inc.
817-804-3800 x2755 Direct | 德州仪器 www.mouser.com
适用于您最新设计的最新产品Registered

20260224_084336a.jpg

20260224_084353a.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    是的。  48MZ87WE0 和  48M019WE0 为日期/批次代码。 它们将随着批次/订单而变化、不应随着时间的推移而变化。

    “48"是“是生产日期代码、年份和月份的最后一位数字 (1-C)。 48 = 202. 4. 8 月, 8 月

    “MZ87"或“或“M019"是“是内部 4 字符批次代码。

    “W"是“是汇编站点代码(马六甲)。

    “E0 是表示铅铅涂层的 E-Cat

    上述 LM311H 标识均与 LM311H 一致、并且是 2024 年 8 月制造日期代码的有效批次代码。

    我没有看到任何问题。