This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2121:用于 WiFi 频率转换器的功率检测器应用 LMV221/LMH2121

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221, LMH2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622555/lmh2121-power-detector-for-wifi-frequency-translator-application-lmv221-lmh2121

器件型号: LMH2121
主题中讨论的其他器件: LMV221

尊敬的团队

我们计划使用 功率检测器 LMV221/LMH2121 来生成 WiFi 频率转换器 (2.4GHz 至 300MHz) SPDT 控制逻辑。
您能否回顾一下、并分享您对其是否适合我们的应用的反馈?
 
方面
Krishnam Raju M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnam Raju:

    LMV221/LMH2121 可能与此应用匹配。 在我能够提供详细审查之前、您能否分享以下信息?

    1. 您需要检测的功率检测级别。
    2. 原理图中 RFC 节点的预期最小和最大功率。

    这将帮助我评估这些器件是否适用于您的设计。

    此致、
    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

    感谢您的答复。

    请在下面找到我们申请的详细信息、以供您查看和建议:

    1. 我们将在 2.4GHz 射频下使用 20MHz Wi-Fi (802.11n)。

    2. 功率检测器输入端的射频功率将在–30dBm 至 0dBm 范围内。 我们正在通过 20dB 耦合器对信号进行采样、因此最好使用宽动态范围功率检测器。

    3. 我们的 RFC 节点最大输出功率将为 15dBm。

    4. 因此需要快速响应检测器。 检测到 Wi-Fi 突发后、必须立即启用 SPDT 开关的 TX 路径。 默认情况下、SPDT 保持在接收模式、因此快速开关对于正确的突发处理至关重要。

    5. 我们使用两个 SPDT 开关、一个在 2.4GHz 侧、另一个在 300MHz 侧、因为我们将从 2.4GHz 下变频到 300MHz。

    6. 还建议使用任何其他合适的功率检测器。

    请告知我们是需要在 2.4GHz 和 300MHz 频率下使用单独的功率检测器、还是在 2.4GHz 频率下使用单个检测器足以控制两个 SPDT 开关。

    期待您的指导。

    谢谢你。

    此致、
    Krishnam Rjau M