This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:没有任何细节与 COC &Waffle 匹配。 LM111 MD8

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621993/lm111-none-of-the-details-are-matching-with-coc-waffle-lm111-md8

器件型号: LM111
主题中讨论的其他部件: MPVRUC1525B-D

TI COC.rar 

没有任何详细信息与 COC & Waffle 匹配。

我们还需要对 16AG94I 进行解码。

 

MPN

生产日期代码

晶圆批次

批次追踪

根据 COC

LM111 MD8

2123+5.

7447952CU8.

16AG94I

根据 Waffle

 

16AG94I

7002604

 

 

 

MPN

生产日期代码

根据 COC

MPVRUC1525B-D

2530

根据 Waffle

 

57C89TI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    显示的华夫饼图像与 CoC 的第一页(第 1 页、共 1 页)匹配、即批号、生产日期代码和数量 (300) 匹配。

    直流 16AG94I 和批次#1720727 与 LM111 MD8 比较器有效匹配。

    我不确定 57C89TI/MPVRUC1525B-D 、数量= 80 — 这是一个 PWM 电源控制器。

    有人订购了一些  MPVRUC1525B-D 吗?  UC1525B 的 MIL 版本是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CoC 与晶圆详细信息不匹配。 有关详细信息、请参阅下表。

     

    根据 COC 2123 +5 的生产日期代码、但根据华夫饼、它是 16AG94I??

    晶圆批次符合 COC 744795CU8 标准、但符合 WAFER 7002604 标准??

    批次追踪符合 COC 16AG94I、但无华夫饼。

     

    我们还需要 16AG94I 意味着什么??

     

     

    MPN

    生产日期代码

    晶圆批次

    批次追踪

    根据 COC

    LM111 MD8

    2123+5.

    7447952CU8.

    16AG94I

    根据 Waffle

    LM111 MD8

    16AG94I

    7002604

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    DC = YYWW = YY =一年的最后两位数字、WW =工作周 (01 至 53)

    DC 2123 = 20 21、 第 23 周,也就是大约 6 月的第一个星期。

    “+5"表示“表示 5 年的货架期延长。

    我们的标准器件标识代码是 YMLLLLA

    16AG94I =  

    16 =年和月的最后一位数字 (1-C)= 202 1. 6 月 (6)

    AG94 = 4 个字符的内部批次代码

    I =组装地点 (PH I  菲律宾)

    因此,两个生产日期代码确实匹配 — 2021 年 6 月。

    根据 16AG94I 跟踪代码、 1720727 包含在该跟踪代码中。 这是华夫饼包装和 COC 上的填充物。

     1720727 批次代码包括批次# 7447952CU8。 这样就会与 COC 相匹配。

    我认为晶圆批次编号在处理后会发生变化、但需要确认。