This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:TRF37A73(采用+5Vdd 电源轨系统)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622774/trf37a73-trf37a73-in-a-5vdd-rail-system

器件型号: TRF37A73

我想使用 TRF37A7 3. 在+5Vdd 系统中而非 TRF37A7 中 5. 、以节省电量 (55mA 与 80mA)。 鉴于 ICC=3.2V 55mA、一个 33 Ω 电阻器将使+5V 电压下降至大约 3.2V。 PWDN 引脚将连接到 GND、因此理论上、通过该压降电阻器会有恒定电流。 我接受 TRF37A73 器件的下方 P1DB。

问题是:这是一个有效的解决方案吗? 该器件是否可能无法拉出足够的电流(例如制造容差,启动瞬变等)、从而导致 Vcc 引脚上出现危险的高电压 (>3.6V)?