This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0302R:峰峰值输入电压失配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0302R, AMC0300R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622768/amc0302r-pk-pk-input-voltage-mismatch

器件型号: AMC0302R
主题中讨论的其他器件: AMC0300R

我注意到、AMC0302R 的输入电压范围在 TI.com 上列为+–250mV、但在数据表中列为+–50mV。 在这种情况下、数据表是否正确、是否可以调整 TI.com 上的商品?

谢谢、
Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:  

    是的、这是网页上的拼写错误。 存在 250mV 的 AMC0300R。