This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA299-Q1:所需的信息摆幅电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622570/ina299-q1-required-information-swing-voltage

器件型号: INA299-Q1

在第 7.1.1 小节中、给出了以下条件:IMAX * RSENSE*GAIN< VSP、IMIN* RSENSE*GAIN> VSN、要验证这些条件、规格中未指定 VSP 和 VSN 值。 需要使用上述数据来验证条件。 请在进行设计时提供 VSP 和 VSN 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    您可以在电气特性表 (5.5) 中找到 VSP 和 VSN 值。

    此致、
    Mallika Senthil