This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:如何在输出端选择一个 LED

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, LMH13000, LM5164, CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616503/lmh13000-how-to-select-one-of-many-leds-on-the-output

器件型号: LMH13000
主题中讨论的其他器件: LM5164、TPS22990、 CSD25310Q2

我考虑使用 LMH13000 激光驱动器进行驱动 LED 的光学通信项目。

最好在输出端选择多个 LED 之一。

我想使用微型 (MSP432E) 的 MOSFET 和栅极驱动器来开关高侧。

LMH13000 将管理低侧。

您能建议一个电路来做到这一点吗、还是一个好主意?

有没有更好的激光驱动器我们应该看?

感谢您的帮助、

Martin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1.每个 LED 的电流是多少?

    2.您想要驱动多少个 LED? 一次只驱动一个 LED、还是需要同时打开多个 LED?

    3、LED 的脉冲宽度和频率是多少?

    4.您将从一个 LED 切换到另一个 LED 的频率是多少?

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant。

    1.我们希望以 10%的占空比推送 5A 脉冲。  我们有高功率 LED 可以处理这些脉冲。

    2.我们想从九个 LED 中选择一个,可能更多。  一次只能打开一个。

    3.高速数据通信的脉冲宽度较短。 (6-8 毫秒)。

    4.我们不需要在 LED 之间快速切换。  选型将由微控制器 (MSP432E) 决定。  这适用于方向控制、无需非常快速地转向。  可能会在一个 LED 上保持很长时间。

    我主要关心的是、我们可以确保始终打开开关 MOSFET。  我们需要能够获得的所有动力。  我不介意使能反转了。

    5.我想我们应该使用栅极驱动器而不是简单的晶体管来保护微控制器吗?

    我喜欢能够将 LED 的电流编程、而 LMH13000 就可以做到这一点。  由于我们要传输数据、因此我们需要在不使用 PWM 的情况下改变亮度。

    如果我们找到对我们有效的 VCSEL、我们可能需要提供更高的电流。  某些 VCSEL 可能会消耗大量功率。  不过、5A 脉冲现在没问题。

    6.还有其他激光驱动芯片我们应该看吗?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您的想法认为是可行的、LMH13000 也应该能够支持。 即使您需要超过 5A 的电流、也可以通过并联两个或更多个 LMh13000 来实现 10A 甚至更高的电流范围。

    但我们还有一个激光驱动器、目前正在开发中、我相信它也非常适合这种应用。 我们将通过电子邮件与您联系、以提供相关的更多详细信息。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    听起来真棒!  期待您的联系。

    这是一个军事项目,所以我们正在努力快速前进。

    我也很好奇、您会为我们的开关任务推荐什么 MOSFET 和驱动器?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin LMH13000 在低侧集成了 MOSFET 和驱动器。
    我认为操作方法是使用底部的 LMH13000 和多个 LED、其阴极连接到 LMH13000 的 IOUT 引脚。 然后一个高侧多通道低 RDSON 多路复用器,它将充当 LED 选择器(仅限选择器). 高速切换和电流控制应由 LMH13000 完成。 这种正确的实现方式。

    我们将搜索多路复用器的高侧低 RDSON、以便在不同 LED 之间切换并返回给您。 我们的理解和目标是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解和目标是正确的。

    我们需要确保驱动完整的 5A 脉冲。

    此外、我们还需要电源与 12VDC 至 48VDC 的输入配合使用。  我们正在考虑 LM5164。  但看起来它只能执行 1A 输出。

    我们还有 MSP432E 和其他光输入电路。

    是否有具有更大电流输出和宽输入范围的降压/升压芯片?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的每个 LED 各有独立的 PCB、我们可以在每个 PCB 上使用负载开关。

    TPS22990 是否是一个不错的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好马丁,为延迟的答复道歉。

    在查看我们的产品组合后,我找不到低 RDSON 和高电流多路复用器.

    我建议使用这些易于导通和关断的 P 沟道 MOSFET。

    例如、CSD25310Q2

    或者你刚才提到的其他建议:

    TPS22990。

    但是、关于 TPS22990、您有足够的额定电压吗?
    LMH13000 可承受高达 21V 的电压。

    关于电源问题、我将把您重新分配给我的模拟电源团队、以便进一步处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    TPS22990 — 我认为 5V 对于我们来说是可以的。  由于我们正在驱动一个 LED 而不是 VCSEL、因此我计划以 4.4V 的电压运行 LMH13000。  

    我的问题是驱动 MSP432E 的开关、该开关希望以 3.3V 的电压运行。

    我认为 TPS22990 的开关电压为 1.2V、那么它会在 GPIO 引脚为高电平时一直接通。

    CSD25310Q2 似乎 需要一个驱动器来使 MOSFET 一直导通?

    您能否建议使用可与 3.3V MSP432E GPIO 配合使用的驱动器电路?

    我希望能够快速切换、所以 MOSFET 听起来不错。

    我期待听到 PS 模拟电源团队的声音。

    一般而言、我们需要在 10%占空比下以 5A 脉冲推动 LMH13000 的功率是多少?

    感谢您的帮助、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 LMH13000 动态电流增加、建议您查看图 5-18。 数据表中添加了静态电流与 LVDS 频率间的关系。
    我确认了 LMH13000 中的功率 随频率和占空比的变化而降低。 (数据表中的图像显示 50%占空比编号)。 因此、给定频率下、IT IQ 将低于 5-18 的@ 10%。
     我们可以测试/模拟并给出典型数字的确切值。

    由于我可以看到所有正确标记的部分,我将让各自的团队回答查询.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I stand corrected ,无论占空比如何,功耗( IQ 消耗)都是恒定的,并且只是频率的函数。