This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:失调电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622301/amc1200-offset-voltage

部件号: AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好、

1.在使用此配置时、我们面临一个问题。实际上、当我们在 VDC_IN 上施加 565V DC 时、R38 上的值为 0.1782、但根据计算结果、应该为 0.188、现在我们几乎减少了 3%。 我通过移除 R35 进行了检查、那个时候我们得到的值几乎是正确的。

2.当 VDC_IN 为零时、C22 上的电压将变为 150mV、但 U5 的第 6 个和第 7 个引脚的电压为零。 这里我们使用 U3 TS321AILT。 最后、输出 U3 为 600mV。

U3 的输出将进入微控制器的 ADC 引脚。 来测量直流母线

请帮助我解决这个问题。 amc1200.PNG