This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350 正过零处的 Vdd2 电流消耗脉冲

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620987/amc1350-amc1350-vdd2-current-draw-pulse-at-positive-zero-crossing

器件型号: AMC1350

我使用 AMC1350 进行交流电源监控、并发现它在 INP 处输入波形的负过零处在 VDD2 上汲取散射电流、且 INN 连接到 GND1。

这是预料之中的吗?  封装旁边的 VDD1 至 GND1 和 VDD2 至 GND2 之间都有 1uF 去耦电容器。  此接线片会对 VDD2 电源产生足够的干扰、从而影响使用同一 5V 电源的其他电路。

这似乎很不寻常、我想知道是否应该预期这一点、以及可以预期的可变性有多大?

屏幕截图随附在原型板上。  我在原型板的 GND 接头和工作台电源之间插入了 10 Ω。  我将所有示波器连接都以电路板 GND 连接为基准、并使通道 4 上的 I_5VA 测量值反转以表示流入 5VA 连接的电流。  通道 1 上的 ACV 波形来自测量 OUTN OUTP 且偏移为~2.5V 的差放。

感谢您的帮助!
Jeff 5va_png.png Supply_Loading5VA_AW1 Supply_Loading_zoom100u.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们不知道这一点、请允许我有时间在我们这边检查一下。  

    我将尝试运行 EVM。

    此致、
    Jiri Panacek、应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我们重复了测试(非常感谢我的同事)、但我们没有看到这个问题。 您能分享一下电路图吗? 输入端没有任何二极管钳位、还是类似的二极管? 此器件是否会因 ESD 而损坏?

    我们的波形(HGND、AGND 连接):

    通道 1(黄色):输入正弦波
    通道 2(蓝色):OUTP
    通道 3(紫色):OUTN
    通道 4(绿色):电流探头(5A/V、导线环通电流钳 3 次)

    我们使用了 DIYAMC-0-EVM 评估模块用户指南 EVM 进行调试

    5Vpp

    10Vpp

    5Vpp 过零

    10Vpp 过零

    慢速信号 — 50 Hz

    慢速信号 — 50Hz 过零

    我觉得所有波形都很好。 此外、电流消耗与典型值匹配。

    谨致问候、ISC 应用工程师 Jiri Panacek