This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:需要识别 MPN UCC33010-Q1

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620919/ucc33020-q1-need-to-identify-the-mpn-ucc33010-q1

器件型号: UCC33020-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC33010-Q1UCC33010、UCC33020

尊敬的德克萨斯团队:
 
您能否根据说明检查是否能够识别 MPN?
UCC33010-Q1
超小型 DC/DC 电源模块 3.3V 或 3.7V 输出
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nataliia、

    您能否确认器件型号:UCC33010 还是 UCC33020?  

    UCC33020 MPN 可通过以下链接获得。

    https://www.ti.com/product/UCC33020#order-quality

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinu、我需要有关 MPN UCC33010-Q1 的信息。  

    您能否根据说明检查是否能够识别 MPN?
    UCC33010-Q1
    超小型 DC/DC 电源模块 3.3V 或 3.7V 输出
     谢谢你。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nataliia、

    UCC33010-Q1 是通用 MPN。 如果器件具有基于功能的特定型号,则会在器件型号中添加后缀:请参阅下面的器件型号,例如: — 对于 UCC33020。

    UCC33020RAQR

    谢谢。