This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:TIDA-01350 的第一级放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TIDA-01350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616448/lmh5401-first-stage-amplifier-of-tida-01350

器件型号: LMH5401
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01350

我遵循了您的 TIDA-01350 参考设计、其中包含 LMH5401 作为第一级。

该设计运行良好。 这是一种稳定的方法、并且通过外部电阻器以高度可预测的方式轻松更改增益。

我的应用的设计有一个问题:间隙太小。 (间隙是激光开启时电子本底噪声和噪声水平之间的差异。)   

您是否有噪声更低的全新替代产品? 它不需要引脚兼容、但这会很好。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高离子、
      感谢您的请求。 您要为您的应用寻找的带宽是多少?

    此致、
    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50MHz 和 350MHz 之间需要有 15dB 的间隙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高离子、
      我正在关闭此主题、因为我们还有另一个 e2e 主题、可以在此处继续讨论:
    e2e.ti.com/.../trf1305a1-noise-density

    此致
    Hruday