This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5802:TAS5802 与 TAS5805 的引脚兼容性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5802, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620977/tas5802-tas5802-pin-compatibility-with-tas5805

器件型号: TAS5802
主题中讨论的其他器件: TAS5805、TAS5805M、 TAS5815

您好:

我使用 TAS5805 已有多年、这是适用于各种项目的出色放大器。 最近我们一直在研究 TAS5802、我目前使用一款 EVM 来为客户端调优扬声器系统。 在数据表中、引脚排列和封装类型完全相同。 除了 TAS5802 上的额外 DSP 之外、唯一的区别似乎是 TAS5805 上的 PVDD 可以更高、这可能是它们无法真正实现引脚兼容的原因。 我在这里的假设是正确的吗? 希望更新一个较旧的项目(具有兼容的 PVDD)、如果我只更换芯片、而无需再做任何其他事情、显然会变得非常简单。  

感谢您的帮助!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、TAS5805M 与 TAS5802 之间的引脚兼容性将在 PVDD 的最大额定值(分别为 26.4V 和 20V)上有所不同。 与 TAS5805M 的引脚对引脚匹配度更接近、最大 PVDD 额定值为 26.4V 时、较新的 TAS5815 也包含 H 类算法。  在更新项目时、您需要维护 TAS5805M 的关键规格是什么?

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TAS5825 的智能低音功能感兴趣。 在 TAS5802 数据表中、它指出“具有智能 EQ、动态 EQ 和智能低音的 2×15 个 BQ“。 我误以为小写的智能低音与大写的 Smart Base 相同。 是否有任何放大器不如具有 Capital Smart Bass 功能的 TAS5825 强大?

    谢谢、

    Robert Lacy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    具有与 TAS5805 引脚兼容性相匹配的智能低音功能的器件当前不可用。 TAS5815 和 TAS5802 使用具有 14 个双二阶滤波器的动态参数均衡器来进行 EQ 滤波 、而不是使用智能低音功能(如 TAS5815 和 TAS5802 处理流程所述)、我们在 TAS5802 数据表中进行了更新以阐明这一点。

    此致、
    Isaac