This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:成本更低的解决方案

Guru**** 2974780 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4535, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620827/ths4551-lower-cost-solution

部件号: THS4551
主题: THS4535、 THS4561 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

是否有成本较低的解决方案并且与 THS4551 引脚对引脚兼容? 客户希望使用价格更低的器件、并能以 P2P 方式替代板载 THS4551。 则可以接受较低的带宽。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我在下面添加了一个链接、您可以参考 THS4551 价格下的不同 FDA 选项。 我们的超值器件是全新的 THS4535。

    全差分放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回复、我最终推广 THS4561、因为客户需要+5V 电源、4535 的最大值仅为 6V。 4561 是 TI.com 上最便宜的器件。

    BRS、

    Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    如果客户需要+/–5V、则与您提到的 THS4551 相比、THS4561 是其最佳的低成本解决方案选择。 如果客户对我们的器件有任何其他要求或问题、请随时联系。

    此致、

    Ignacio