This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:原理图审阅

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621646/ina228-q1-schematics-review

器件型号: INA228-Q1

你(们)好

我们在减速器 ECU 设计中使用 INA228AQDGSRQ1 测量线圈 MOSFET 的输出电流。 有 4 个线圈 MOSFET。最大电流为 50A。 我们使用了其中的 4 个器件、并通过单个 I2C 隔离器 ISO1540QDRQ1 连接到我们的微控制器 FS32K144HAT0MLHT。 如对此原理图有任何问题、敬请告知。

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    这个原理图对我来说很好。

    此致、

    Mitch