This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:原理图验证

Guru**** 2912530 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623486/tas2563-schematics-verification

器件型号: TAS2563

请提供以下建议:

  1. 是否使用 TAS2563 BGA 封装的原理图实现 正确。

  2. 使用 用于产生 1.8V 电源的分压器 可接受的 IC 范围、或者它是否会导致稳定性/噪声问题?

  3. 如果不建议使用分压器、那么会是什么 生成 1.8V 电源轨的首选方法 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、  

    我发现你已经发送给我们  的原理图 reveiw 和我们的专家有反馈你,并承诺在下一个工作日有一个 conf-call。 您需要哪种支持、例如 mail/conf-call 支持或 E2E 支持? 如果是非 E2E 支持、我们将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们希望邮件中的“支持“本身请查看它、您可以关闭此案例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、祝你好运!