This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:需要符合航天标准的等效元件

Guru**** 2914700 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171QML-SP, LMH6654, LMH6628QML-SP, LM6172QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623290/lmh6654-need-space-qualified-equivalent-component

器件型号: LMH6654
主题中讨论的其他器件: LMH6628QML-SPLM6172QML-SP、LM7171QML-SP

需要一个与 ADI 或 LMH6654 的 LT6200 等效的空间运算放大器、该运算放大器应引脚对引脚兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

     与 SOIC(D 封装 8 引脚)P2P 兼容的最接近的器件是 LM7171QML-SP 和 LMH6628QML-SP。 对于双通道版本、LM6172QML-SP。 与 SOIC 相比、这些器件确实具有更大的封装 (CFP 和 CDIP)、因为它们采用陶瓷封装进行 QMLV 认证。

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、  

    这些是航天级元件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

     是的、这些器件是航天级合格器件。

    谢谢您、
    Sima