This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:diff。 输入电压 IN_P - IN_N

Guru**** 2862750 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623957/ths4551-diff-input-voltage-in_p---in_n

部件号: THS4551

大家好、我有关于 THS4551 的问题。 输入 Vdiff=IN_P-IN_N 处的最大差分输入电压是多少? 绝对最大额定值状态为+–1V、但数据表中的示例(如图 9-5)也使用超过 1V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将该元件用作差分放大器(具有反馈)、则差分电压始终调节至 0V、这意味着无法实现 Vdiff 1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

     是的、正确。 绝对最大值是指直接位于放大器输入端的节点。 当放大器具有负反馈时、器件将保持 IN+和 IN-电势相同、这意味着差分电压将调节为 0V。 如果在非线性工作范围之外使用放大器、放大器在此调节中的速度可能会变慢、或开始失去该控制。 通常在超出器件的输入/输出电压范围时。  

    谢谢您、

    Sima