This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:增益 BW

Guru**** 2901120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623797/opa355-gain-bw

部件号: OPA355

OPA355 数据表提到 G=10 时的 GBW = 200MHz、但根据第 13 页 10V/V 时的增益为~Ω 15MHz、您可以解释我哪里错 image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sruthi、

    根据数据表、G=10 时的 GBW 约为 200MHz、可腐蚀至约 20Mhz 的–3dB 带宽。

    这类似于数据表中增益与频率间的关系图(图 18)。 10V/V 的增益腐蚀至 20dB。 在图中还显示了在 20MHz 时增益低于 20dB(或 10V/V)的设定增益 3dB。

    此致

    Anant