This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT: OPA211SHKJ 在 210C 时的特性?

Guru**** 2924960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT, OPA211-HT, OPA211, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622183/opa211-ht-characteristics-of-opa211shkj-at-210c

器件型号: OPA211-HT
主题中讨论的其他器件: OPA2333-HT,OPA211,OPA2333

您好、

与 OPA2333-HT 的数据表不同、OPA211SHKJ 的数据表在极端高温(即 210C)下未显示特性。 几乎所有特性都在 25°C 下定义和测量。 如何在 210C 中获取数据? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表的第二个数据列中确实具有 210C 的 EC 表规格、以了解不同的规格。 您在此温度下所需的数据是否与我们数据表中提供的数据不同? 我相信、在 210C 下为该器件收集的大部分数据(如果不是全部)都在 EC 表中。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

     

    感谢您的答复。

     

    抱歉、我当时查看的是常规 OPA211 器件、而不是 OPA211-HT。

     

    我喜欢让这个案例暂时开放、以便用于我的其他询问。

     

    TI 是否携带带有 OPA211 的评估板。 OPA2333 怎么样?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到采用 OPA211-HT 所采用封装的 EVM。 作为团队、我们创建的适用于陶瓷封装的 EVM 要少得多、因此其中包括此器件。 我连接了一个适用于 SOIC-D 封装的适配器板、但我认为 OPA211-HT 封装的尺寸可能仍然太大、可能需要正常安装。 对于 OPA2333-HT、如果使用陶瓷封装(我假设您将使用这种封装)、同样的情况也同样适用。

     DIP-ADAPTER-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    链接 https://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM 包含 DIP 模式。 我正在寻找 SMT。  

    这些 EVM 可以承受>210C 的温度吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这一点很好、我认为这是标准 FR4、它可以在~125°C 附近安全运行、因此我不确定它是否可以安全运行。 当我们使用的大多数 EVM 采用标准 FR4 时、您可能需要创建一个能够处理这些温度的定制 PCB。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    OPA211-HT 的测试数据记录能否与我们共享。 我们的换能器严格在高温下运行(我们对 25°C 下的特性不感兴趣)、我们需要确保在高温下安全运行、这就是为什么我们必须在 200°C 以上的条件下查看数据记录的原因。  如果器件未在 210C 下进行测试、TI 能否在 210C 下为我们鉴定器件以支付特定的 NRE 费用? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们通常无法共享为我们的器件捕获的测试数据、但请让我确认在最终测试中测试的内容并查看测试的温度。 我很快就会回复您。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 EVM、我找到了 TI 的该 H.E.A.T EVM、该 EVM 可以容纳 OPA211-HT 和 OPA2333-HT。 这对我们有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚浏览了该 PCB 指南、其中强调了该器件 (OPA211-HT) 及其在高达 200C 温度下工作的能力。 我附上该特定 PCB 的参考指南。 我不确定这是否像我们的标准 EVM 那样模块化、但它可以作为您自己设计的良好参考/起点。

    TIDA-002 测试结果

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够与我的团队沟通、遗憾的是、我们无法提供有关我们器件的测试程序。 不过、我们确实保证该器件处于数据表中 210°C 列出的直流规格范围内。 是否存在数据表 EC 表中的任何结果、或者您的系统中的目标参数不符合要求的问题?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中指定的 210C 特性适用于我们的应用。 我们面临的唯一问题是、我们的器件应该严格在高温 (210C) 下运行、自然我们有兴趣了解参数 的可靠性以及满足这些参数的概率。 什么是概率 (1 Sigma ?, 3 Sigma ?, 6 Sigma ?) 数据表特性的任何其他值? 此外、通过比较 OPA2333-HT 和 OPA211-HT 的特性  、OPA2333-HT 在各个方面似乎都优于 OPA211-HT、但噪声密度除外。 有什么想法,为什么它是这样? 我们计划 在我们的设计中同时使用 OPA2333-HT 和 OPA211-HT。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    您能告诉我可以获得更多有关 H.E.A.T 的技术支持/信息的人吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ignacio ,你有这个 H.E.A.T 的 P/N 吗? TI 销售甚至不知道这是什么!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    典型值显示的数据代表正态高斯分布的+/–1 Σ。  +/–2-σ 代表 2*typ、依此类推。 根据我们想要推销这些值的方式、我们可能会决定将最大值设置为 Xsigma、但它绝不是固定的、并且会因不同的器件而异。 比较这两款器件时、它们是具有不同电源电压范围和 GBW 等的不同器件、因此它们自然会具有不同的性能、其中一款器件在某些方面表现更好。  

    至于加热型 EVM、我们不再支持此设计、因此遗憾的是、没有团队会引导您进行设计。 我们唯一有关这方面的信息是 PCB 主产品页面上的设计信息。 此 PCB 也不是可订购器件、因此不可购买。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、对于该特定器件 (OPA211-HT)、可以说对于+/- 6 Σ、我们应该预计数据表中参数的典型值为 6 倍? 我们可以假设最大值代表+/- 6 σ 吗?  

    关于 EVM、您是否说 TI 不携带任何能承受>200 C 温度的 EVM?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我确认为此器件设置的限值、然后回复您。 对于您的第二个问题、我不知道在我们的放大器团队中、有任何额定温度的可订购 EVM、因为我们采用标准 FR4 来设计 EVM。 可能需要将其制造成适合您的应用的定制 PCB 设计。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我们的要求、TI 是否有能力制造>200C 的定制 PCB 设计? 如果是、我们如何继续并启动此申请流程。 我们能否就此与 TI 进行对话?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够确认最大值设置为 +/- 6 Σ。 至于您的最新问题、我们不会在 TI 制造 PCB。 这需要在一些外部制造厂进行。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ignacio。