This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221EVM:解释在 TPA3221EVM 上实现复位控制器的意图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM, TPS3802, TPA3251, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624309/tpa3221evm-seeking-explanation-of-intent-of-reset-controller-implementation-on-tpa3221evm

器件型号: TPA3221EVM
主题中讨论的其他器件: TPS3802TPA3251TPA3221

您好:

 

我一直在介绍 TPA3221EVM 原理图、但无法理解复位控制器 TPS3802 的实现方式。

在左下角的 TPA3221EVM(带有“复位控制“块)第 2 页上、显示 PVDD 通过 R6 C42 和 C34 运行、与 5V-PU 电压轨分压器 R32 和 R26 并联、然后与 C67 并联、然后进入 U7 上的 VDD TPS3802K33 电源监控器/复位控制器。  

该原理图用在 TPA3251 和其他音频放大器电路上、我想了解它的作用/用途是什么? 我得到了复位控制器的用途、但不知道为什么两个电源轨与 VDD 引脚并联运行。  

如果有人能在原理图上进一步解释这两个电源轨为 VDD 引脚供电的意图或情况、我将不胜感激。


(我尝试附加屏幕截图,但不允许我在此提交表单上,抱歉。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指向 TPA3221EVM 原理图的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我需要一些时间来检查它、稍后会反馈给您。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最大为、

    TPA3221EVM 包含复位监控功能、因此 TPA3221 器件将保持复位状态、直到所有电源轨都启动并稳定。 复位监控器还可确保在其中一个电源轨出现欠压情况时将器件置于复位状态。 该电路与复位开关 (S1) 相结合、有助于确保 TPA3221 可以根据需要轻松地置于复位状态、或者在出现电源问题时自动置于复位状态。

    BR、

    Wenbin