This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991-Q1:不清楚数据表中的静态电流行

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624301/opa4991-q1-unclear-rows-in-the-datasheet-for-quiescent-current

器件型号: OPA4991-Q1

您好:

您能否说明一下要在数据表中查看哪一行? 我看到 4 行。 由于我使用的是 Q1 版本、因此我可以将其缩小到两行、但现在我不清楚我应该在功率计算中使用的最大 IQ 值: 691uA 或 769uA。

谢谢您、

Jen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jen:

    我很乐意对此进行澄清。  

    这取决于您是希望在整个环境温度范围内还是仅在室温下实现最大 IQ。 进行更保守的功率计算 我建议使用 769uA  温度范围内的开关规格。

    如果 您想获得有关功率计算的任何帮助、请告诉我Slight smile

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您这么快回来。 我将使用 P = Iq * Vcc 来计算每个通道的最大/最坏情况功率。 您是否有其他建议或有不同的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jen:

    很乐意提供帮助!

    如果您只是想计算器件在所有四个通道上的功耗(来自静态电流的总功率耗散)、那么 您使用的方法是正确的。  

    Pq = IQ ×VS 、其中 Vs 是总电源电压 (VCC - VEE)。

    总功耗=4*PQ

    此致、

    Alex Curtis