This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904V:将 2904V 替换为 2904B

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904V, LM358, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624114/lm2904v-replace-2904v-with-2904b

器件型号: LM2904V
主题中讨论的其他器件: LM358LM2904B

您好、

我们在燃油含水传感器板上安装了部件号为 2904V 的 IC。 对于 LM2904V、建议的电压范围仅为 30V、因此我们计划用 2904B/2904BA 器件替换 IC、以便我们可以使用钳位电压直至 36V 的 TVS 电压(我们还需要通过快速启动 26V 和其他脉冲 1、2a、2b、3a、3b、4、5b、7 测试)。

我们是否可以直接将 2904V 部件更换为 2904B/BA 部件、因为它具有更好的电气规格且没有其他变化? 请确认。

我参考了随附的数据表、并在 TINA 中使用 LM358 模型完成了仿真(LM2904V 和 LM358 共享同一个数据表)。

LM358_2904V.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、将 LM2904V 更改为 LM2904B 器件没有问题。  B 器件是最新一代器件、具有更高的电源电压能力。

    如果有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    Mike