This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855EVM:国家/地区 of Origin

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855EVM, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625091/pga855evm-country-of-origin

器件型号: PGA855EVM
主题中讨论的其他器件: PGA855

大家好、我想购买评估板 PGA855EVM、但我需要确认其制造的原产国。 您能向我提供吗?

感谢您的参与、

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您在 e2e 上发帖! 如果您在评估 PGA855 方面需要其他帮助、我可以并联评估和测量结果。  

    现在 e2e 上似乎有一个错误、因此我无法附加标签的图像。 如果您愿意、我可以通过电子邮件将其发送给您、我的电子邮件地址是 carolina@ti.com 

    PGA855EVM 由位于德克萨斯州普莱诺的 SVT (PCB 组装 — 印刷电路板制造商- SVTronics) 制造。
    主板标签显示 Made in: United States.
    The ACO (Assembly 国家/地区 Origin): USA.

    在同一标签上、 由于 CCO (Chip 国家/地区 Origin) 和 CSO (Chip Source Origin) 是电路板上的多个器件、因此未指定 (XXX)。 该电路板的物料清单位于 PGA855 评估模块用户指南(修订版 A)的第 16 页和第 17 页。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你卡罗莱纳,这是我需要的。

    David