This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310B:数据表错误

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA310B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623155/ina310b-datasheet-error

器件型号: INA310B

尊敬的团队:

图 6-37 是否有错误? 图 6-40 和下表均显示、在 20mV OD 条件下、tp 约为 1us、而不是 75ns。

image.png

image.png

谢谢。

BRS、

Francis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    这可能是对该规范的不同解释、但我同意这看起来不一致。 请允许我与团队核实、并就此与您联系。

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我与团队进行了对比、电气特性表中的规格包括放大器和比较器的延迟、而该图仅包括比较器本身的延迟时间。 因此数据表是正确的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您意味着放大器和比较器具有 1µs 延迟、而比较器在 20mV 过冲期间仅接收约 75ns 的延迟。 换句话说、延迟主要是由放大器引起的、对吧?

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    感谢您的答复。

    您指的放大器是 INA310B 内部放大器、 是比较器正输入的前置信号? 您能否帮助我们分享有关 tp 测试条件的更多详细信息?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我讨论的是内部放大器、在信号到达比较器的正输入之前、会导致大部分延迟、而比较器本身只会导致大约 75ns 的延迟。 测试条件在数据表中电气特性表顶部或典型特性图上方指定。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV