This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:LMH6574 的输入电阻

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4872, LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620859/lmh6574-input-resistance-of-the-lmh6574

器件型号: LMH6574
主题中讨论的其他器件: OPA4872

缓冲多路复用器 IC LMH6574 的输入阻抗在数据表中指定为 5 千欧。 
输入缓冲器的噪声非常低。 这是真的正确、还是存在打印错误?
也许它应该是 5 兆欧? 对于输入缓冲区来说、这将是一个合理的值。
向数据表 LMH6574.pdf 提问 哪一个值实际上是正确的? 这对于我们的设计至关重要!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我能够查看该系列中的其他器件、它们还突出显示了千欧表中的值。 遗憾的是、这是一款有点旧的器件、因此我们的最新数据库中没有该器件的信息、因此我需要一些时间来了解该规范。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ignacio ,做与 Rohit Bhat 谈话一次,他有一种方法来提取旧的数据和检入设计审查文件。

    此外、OPA4872 是一款具有更高输入阻抗的类似器件。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我接着与我们的设计人员进行了交谈、我们找到了一些有关此器件的信息。 他不认为缓冲器中的输入阻抗为 5k Ω、因为他认为该阻抗可能在 100k Ω 以上。 此外、对于这些速度更快的器件、我们建议在器件的输入端进行某种阻抗匹配(75 Ω)、这意味着即使输入信号为 5k Ω、在此节点中查看的阻抗也不应影响/衰减输入信号。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果用户将此器件用于较低的频率(例如 10;s 的 MHz 等)、是否需要进行阻抗匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    大多数情况下、10MHz 通常不需要任何类型的阻抗匹配。 然而、这最终取决于信号从前一级传输到 LMH6574 输入的距离。 例如、如果这发生在具有几厘米范围内典型布线长度的单个 PCB 上、则不需要阻抗匹配。 Rohit 和我进行了这次对话、假设该器件将以速度使用、因此建议进行某种阻抗匹配。 因此、如果需要阻抗匹配(例如 75 欧姆)、理论上输入阻抗不会影响性能。

    此致、

    Ignacio