This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:INA819 输出及温度变化

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624703/ina819-ina819-output-with-temperature

器件型号: INA819

您好:

我使用的是 INA819ID、增益电阻为 29.4K 10ppm/°C  我的稳定输入为 831mV、并在室温下获得 2.743V 的输出。  85°C 和 105°C 处的最大/最小预期输出是多少。 电源为+/–12V。

 

谢谢、

Raj Sundaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没想到、引脚 6 的基准电压为 0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的答复。 也许我应该更具体一些。 假设我已经校准了室温下的所有误差、那么 85°C 输出端和 105°C 输出端的最大电压摆幅 (mV) 是多少。

     

    谢谢、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    这极大地简化了数学! 哈哈。 通过校准误差、我们只需根据温度和分辨率来考虑这些误差。

    105°C 的漂移
    INA (max) 的增益漂移 GTC×(TA–25) 5 (G = 1)、35 (G = 10,100) ppm/°C 2800
    来自外部电阻器 RG (max) 的增益漂移 GTC×(TA–25) 10. ppm/°C 800
    输入失调电压漂移 (max) (VOSI_TC / VDIFF)×(TA–25) 0.4 µV μ V/°C 38.50782.
    输出失调电压漂移 [VOSO_TC /(G×VDIFF)]×(TA–25) 5. µV μ V/°C 178.277.
    失调电流漂移 IOS_TC×最大值((IFF+、RS<xmt-block1> RS</xmt-block>–)× RS×(TA–25)/VDIFF 20 pA/°C  
    相对于 105°C 的总漂移误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 3816.785
    相对于 105°C 的总漂移误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 2917.75
    效率较低
    非线性   10 (G = 1、10)、15 (G = 100) FS 的 ppm 10.
    电压噪声(1kHz 时)   ENI = 8、ENO = 90 µVPP μ s 1204.
    电流噪声(1kHz 时) IN×最大值((RS IN+、<xmt-block1>RS</xmt-block>–)×RS×√BW / VDIFF 0.13 pA/√Hz  
    总分辨率误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 1214
    总分辨率误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 1204.042
    总误差
    总误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 6195.629.
    总误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 3319.19

    对于 105°C、我估算最坏情况下的最大输出:

    最小值:2.726V

    最大值:2.760V

    现在、达到这一目标的可能性远小于您的典型错误:

    最小值:2.734V

    最大值:2.752V

    85°C 的漂移
    INA (max) 的增益漂移 GTC×(TA–25) 5 (G = 1)、35 (G = 10,100) ppm/°C 2100
    来自外部电阻器 RG (max) 的增益漂移 GTC×(TA–25) 10. ppm/°C 600
    输入失调电压漂移 (max) (VOSI_TC / VDIFF)×(TA–25) 0.4 µV μ V/°C 28.8808664
    输出失调电压漂移 [VOSO_TC /(G×VDIFF)]×(TA–25) 5. µV μ V/°C 133.707715
    失调电流漂移 IOS_TC×最大值((IFF+、RS<xmt-block1> RS</xmt-block>–)× RS×(TA–25)/VDIFF 20 pA/°C  
    相对于 105°C 的总漂移误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 2862.58858
    相对于 105°C 的总漂移误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 2188.31256
    效率较低
    非线性   10 (G = 1、10)、15 (G = 100) FS 的 ppm 10.
    电压噪声(1kHz 时)   ENI = 8、ENO = 90 µVPP μ s 1204.
    电流噪声(1kHz 时) IN×最大值((RS IN+、<xmt-block1>RS</xmt-block>–)×RS×√BW / VDIFF 0.13 pA/√Hz  
    总分辨率误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 1214
    总分辨率误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 1204.04153.
    总误差
    总误差 (ppm)、最坏情况 所有误差的总和 5241.4328
    总误差 (ppm)、典型值 所有误差的 RMS 总和 2700.4567.

    对于 85°C、我估算最坏情况下的最大输出:

    最小值:2.729V

    最大值:2.757V

    现在、达到这一目标的可能性远小于您的典型错误:

    最小值:2.736V

    最大值:2.750V

    如果您有任何问题、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton