This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:在设计 AMC1350 输入端的电阻分压器网络时需要帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC0386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621486/amc1350-need-assistance-in-designing-the-resistor-divider-network-at-the-input-of-amc1350

器件型号: AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC0386

您好、  

我们使用 AMC1350 进行电压检测。 我们的要求是在检测电压时获得 0.1%的精度。 我们必须选择电阻器、以便获得 0.1%的精度、并且每个电阻器的功率损耗应非常小。  

在查看 AMC1350 的数据表时、我们提到对于 230Vrms、100uA 是流经电阻分压器网络的建议电流。 但如果我们使用 100uA、功率损耗会更小、但会影响精度。 通过仅增加电流、我们将能够实现 0.1%的精度。  

image.png

此数据在数据表中提供。 这里提到了 10mA 的电流。 这是流经电阻分压器网络的最大电流量吗?

为了在每个电阻器上获得 0.1%的精度和极低的功率损耗、我们必须在电阻分压器网络中考虑的电流值应该是多少?

image.png

上面是电流原理图、考虑的电流值小于 100uA。 但没有准确性。 传感不正确。  

您能否建议电路设计的精度为 0.1%时需要考虑电流值?