This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:ALERT 引脚

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624767/ina226-q1-alert-pin

器件型号: INA226-Q1

我想使用警报引脚电阻器上拉至与 VS 不同的电压源。这是相同的电压值 (3.3V)、但在某些情况下、VALERT 上拉为高电平且 VS 为低电平。 这会导致问题吗?  

如果 VS(如果为低电平且 VALERT 接通)、“Alert Pin“的电流反馈 是否可以通过内部 ESD 二极管上拉、从而可能导致闩锁?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无论 VS 电平如何(但不大于 6V)、ALERT 引脚都可以上拉至高于 VS 的电压。 不用担心。

    此致

    广