This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:数据表错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624359/lmh6551-datasheet-error

器件型号: LMH6551

尊敬的团队:

数据表的封装信息中似乎存在错误、工作温度(°C)写为–40~85C、但数据表的第 4 页显示为–40~125C。

我还查看了质量报告、寿命测试条件为 125°C 和 1000°C。

那么、您能帮助检查错误吗? 谢谢。

很抱歉、我不能插入数字、也不知道原因。

BRS

Francis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我看到您描述的错误。  查看后 、以前有两个可订购的器件版本。 一个额定温度为 85°C、另一个额定温度为 125°C。 只有 125C 版本会保留、因此该器件的额定温度为 125C、与您发现的寿命测试中一样。 我将使用建议运行条件表。  

    数据表的一页似乎指向 了另一个不正确的源、因此我们可以通过修复该问题。 感谢您指出错误。

    谢谢、

    Evan