This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:将 INA233 ALERT 引脚接地

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624546/ina233-grounding-the-ina233-alert-pin

器件型号: INA233

您好、

  1. 如果我使用的 INA233 设置为默认警报极性位“0 =正常“、这意味着当检测到警报时、引脚将变为低电平该语句是否正常?
  2. 如果为“1"。“。 以上是正确的。 如果由于设计故障而将 ALERT 引脚接地、INA233 将如何响应? 这意味着、当未检测到 ALERT 时、ALERT 引脚处于高电平状态、但(误)连接到地。 这会下拉 Vs 并影响 I2C 功能吗?

谢谢、

ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adi、

    以下是我对您的问题的回答:

    1、是的、正确。 (确保您也有一个上拉电阻器,在没有警报时将其拉至高电平)

    2. ALERT 引脚为开漏引脚,因此当 ALERT 为高电平时,需要通过电阻器上拉电源。 (INA 不手动将引脚连接到电源。) 因此、如果您没有放置上拉电阻器、并将 ALERT 引脚接地、则将无法使用警报功能、但一切都正常工作。 (不使用 ALERT 引脚时,可以保持悬空或接地)。 如果您确实放置了上拉电阻器并将引脚接地、则接地端会始终将警报线路拉低。 这将浪费电能、但一切都将正常运行。 (如果是这种情况,您可以移除上拉电阻器,这样就不会浪费电力。  

    此致、

    Mitch  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    我看到、因此 ALERT 引脚本身不是电压源、而是依靠上拉电压来使输出保持高电平、这是一种在 ALERT 上闭合到地的高阻抗“开关“(当 APOL 处于 0 =正常配置时)。 因此、使用或不使用上拉电压将 ALERT 引脚接地不会影响 INA233 本身(特别是 I2C)的功能。

    此外、您说如果我不在警报线路上添加上拉电阻、这条线路将始终具有浮动电压。

    我使用此警报线路在警报开启后禁用 LDO。 LDO 使能必须>1.24V、目前我无法启用该 LDO。

    感谢您的支持

    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    不用客气。

    是的、您的理解是正确的。  

    此致、

    Mitch