This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:LM741 器件型号和功率损耗

Guru**** 2961900 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, LM741QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624753/lm741-lm741-part-number-and-power-disipation

器件型号: LM741

1. LM741A 的器件型号是否为 TO-99 情况下的 LM741AH?

2.在 TO-99 情况下、在 90°C 下、LM741 的最大功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LM741 没有任何“A"版本“版本。 如果您在寻找 LM741 TO99 封装选项、器件型号将是 LM741H/883、LM741H 和 LM741H/NOPB。

      封装本身允许的最大功率耗散由封装的结温最大值 (150°C) 和热阻 (167°C/W) 决定、这是环境温度的函数。   有关更多详细信息、请参阅 AN-336 了解集成电路封装电源功能。  

    对于 LM741QML TO99 的情况、90°C 下的最大功率耗散可以从器件的绝对最大额定值和以下公式中得出:  

    PDmax =(TJmax — Θja)/μ s)

    (150°C - 90°C)/ 167°C/W =  0.359W 。  

    一般做法是在最大功率耗散中留出大约 20%的余量。 因此、对于您的应用、我建议功率不要超过 0.287W。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉