This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10501:SN1701022RSBR — 数据表,主体标识,湿敏等级,胶带宽度,胶带间距, 引脚 1 方向象限 (4 象限 — 左上或右/下

Guru**** 2952530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624406/sn10501-sn1701022rsbr--datasheet-body-marking-moisture-sensitivity-level-tape-width-tape-pitch-pin-1-orientation-quadrant-4-quadrant-upper-left-or-right-bottom

部件号: SN10501

尊敬的您好

这是 Soorya、目前我们正在为我们的一家制造工厂工作。 Kindlyu 提供  数据表、  主体标识、湿敏等级、卷带宽度、卷带间距、引脚 1 方向象限(4 象限 — 左上或右/左下或右)  下面的部分

SN1701022RSBR

 

注意:无法在 TI 器件型号选项中找到 SN1701022RSBR、因此请选择 SN10501 作为 TI 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    请发送 包含保密协议详细信息的 vr@list.ti.com、获取所需信息。

    此致、

    Maha