This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:脉冲激光驱动器的操作限制

Guru**** 2961510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624425/lmh13000-operating-limits-for-pulsed-laser-drive

器件型号: LMH13000

尊敬的 TI E2E 团队:

我们目前正在评估用于驱动激光二极管的 LMH13000、并想阐明有关其工作限制的几点。

我们的激光工作电压为 5V、激活时需要大约 1.3A。 预期工作条件为 10Hz、占空比介于 20%和 30%之间、对应于大约 20–30ms 的脉冲宽度。

假设在模式 1(高电流模式)中使用器件、我们希望更好地了解此类脉冲负载的安全工作限制。

更具体地说、请提供以下建议:

建议的最小开关频率、和

允许的最大占空比

在脉冲操作中提供大约 1.3A 的峰值电流时?

根据数据表、该器件规定了 1A 的连续电流和高达 5A 的脉冲电流、但不清楚这些限制如何转换为脉冲宽度相对较长的低频脉冲、如本例中所示。

关于我们的预期工作条件是否在器件的安全工作区内的任何指导都将非常有用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    10Hz 时的预期工作条件为 1.3A 和 20-30ms 导通时间应该正常、只是确保尽可能降低 VLD 、以减少器件耗散的功率并防止不必要的加热。 您可以参考数据表第 21 页的公式 7 来 计算正常运行所需的最小 VLD。

    最小开关频率或最大允许占空比取决于器件的功率耗散、可以通过优化 PCB 布局来改进 从器件到其他散热器电路板面积的散热。 这可以通过在 PCB 上放置散热平面和过孔来实现。  

    您可以查看数据表图的图 5-28、其中指定了器件特定功率耗散下裸片温度上升的速度。 请注意、该器件具有热关断特性、可在内核温度达到 160C 时立即将器件断电。

    此致

    Anant