Other Parts Discussed in Thread: THS4521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS4521-HT
主题: THS4521 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我正在比较 THS4521 和 THS4521HD/THS4521‑HT 对器件有疑问 允许的电源电压差 。
从数据表中:
- THS4521 (标准)支持高达的运行 5.5V
- THS4521HD/THS4521‑HT 限制为 最大 3.6V 、但支持对的操作 175°C / 210°C
在‑和架构方面、这些器件看起来非常相似(相同的 FDA 拓扑,引脚排列,应用电路)、但 HD/HT 器件具有显著降低的电源电压范围。
请您从较高层的角度澄清:
- 是 主要由驱动的 THS4521HD 上 3.6V 电源电压降低的情况 ‑º C 高温可靠性认证 (例如,泄漏,氧化场应力,寿命裕度)?
- 是使用的 HD/HT 器件 相同的内核放大器设计 测试器件的共模噪声性能 资质认证和操作限制 或是否有专门限制电压余量的内部设计更改?
- 假设在高于 3.6V (即使在室温下)的条件下运行 THS4521HD 将违反、是正确的 可靠性裕度 可以保证在‑º C 的高温下运行?
感谢您的指导。
此致、
Todd