This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:LMP2012QML-SP 最大值 电源电压

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625517/lmp2012qml-sp-lmp2012qml-sp-max-supply-voltage

器件型号: LMP2012QML-SP

LMP2012QML-SP OPAMP 的数据表规定电源电压的绝对最大限值为 5.8V。 我是否正确理解这是指两个电源引脚(即 V+- V-)之间的电压差? 因此、在 V+=+5V、V-=0V 或 V+=+2.5V 的情况下使用此器件、V-=–2.5V 是可以的、但 V+=+5V、V-=–5V 将超过规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    是的。 没错。

    运算放大器没有“接地“引脚、因此放大器“位于“电源之间“。

    VS =(V+)–(V–)

    V+=+5V、V-= 0V (GND)=+5V(总计)。 好的。

    V+=+2.5、V-=–2.5V =+5V(总计)。 好的

    V+=+5、V-=–5V =+10V(总计)。 不正常、因为>+5.8V。