This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMP-PDK-EVM:在比较器上使用评估板

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMP-PDK-EVM, LM339, TLV1704, TLV7044, TLV1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625294/amp-pdk-evm-using-the-eval-board-on-comparators

部件号:AMP-PDK-EVM
Thread 中讨论的其他器件: TLV1704TLV7044TLV1864

您好:

我希望使用 AMP-PDK-EVM 来测试几个器件。 即 OPA4991IDYYR 运算放大器和 TLV1704AQPWRQ1 比较器。 我的问题是、它是否可以同时与两者配合使用。 这两款器件都采用 14 引脚 TSSOP 封装、但 AMP-PDK-TSSOP –14 插座似乎只能配置用于运算放大器。 比较器器件是否有其他版本的插座?

~Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    请注意、TLV1704 具有 LM339 型引脚排列、顶部的输出和 3 和 12 的电源。 运算放大器的拐角处有输出、中间有电源。

    P2P 电路板在 4 块和 11 块上具有固定电源。

    因此,如果没有一些大手术,板将不能与比较器兼容。

    我们没有“比较器“引脚排列插座。

    但是、我们有一些具有标准运算放大器引脚排列的低功耗比较器、例如 TLV7044、TLV 和 TLV1864。 请注意、它们是毫微功耗的、比 1704 慢得多。 这些可以在运算放大器 P2P 插座中使用。

    我们有 DIP 适配器板、可将导线从 1:1 引出至 DIP 插座:

    SMALL-AMP-DIP-EVM

    您可以与无焊接试验电路板中的引脚配合使用、也可以与连接到电路板上孔的跳线或“蓝线“配合使用。