This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:同轴电缆/容性负载

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625305/ths3491-coaxial-cable-capacitive-load

器件型号: THS3491
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

我之所以发送此申请、是因为我无法在 E2E 上发布问题。 按下 E2E 中的“Ask a new question“按钮时、该页面将移至此“Contact support“页面。 我已经向 E2E 发布了许多问题、但这是我第一次遇到此类问题。 这给客户支持部门造成了问题、因此我请求尽快解决此问题。

===== 在 E2E 上发帖我想做======

您好、支持团队

 

我设计的 THS3491 可驱动 50 Ω 负载、该负载连接到 50 Ω 特性阻抗系统中的 1m 同轴电缆。 为简单起见、假设同轴电缆的电容为 100pF/m。  输入信号为 250MHz 和 1Vpp、在 50 Ω 负载下输出为 4Vpp。 通过 TINA-TI 进行仿真时、容性负载的影响大于预期、从而导致带宽明显更窄且振幅减小。

  1. 这种行为是否正常?
  2. 如何在 50 欧姆负载下减少共轴电缆的影响、以使 250MHz 信号不被证实?

连接了用于仿真的电路。 (!!! 我尝试上传 TINA-TI 文件多次、但失败。 然后尝试上载捕获的.png 文件或.jpg 文件,但失败。)

 

此致、我们将提前感谢。

Katsuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道向 E2E 发布问题的程序发生了变化... 请忽略上面的第一段“====== 在 E2E 上发帖我想做====== “。

    仍然无法附加文件:.TSC、.png、.jpg

    Katsuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 TINA-TI 电路为:

    Rg = 82 Ω、INN 和 FB 处 Rf = 576 Ω

    正弦波 250MHz 1Vpp、串联 50 Ω(INP 处)

    OUT = 50 Ω=【测量点】=[100pF 至 GND]//[50 Ω 至 GND]

    VCC =+15V

    VEE =–15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我想我自己解决了。

    一个串联 50 Ω 和 100pF 分流器形成一个 fc = 31.8MHz 的 LPF。 这就是我在 TINA-TI 仿真中观察到该行为的原因。 我有点急躁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题、我很高兴您解决了这个问题。 如果有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Ignacio