This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4872:OPA4872 的 SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4872, LMH6574, LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622889/opa4872-spice-model-for-opa4872

器件型号: OPA4872
主题中讨论的其他器件: LMH6574LMH6703

是否有 OPA4872 或 LMH6574 的 pspice 模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览了模型数据库、遗憾的是、我们没有用于这些器件的模型。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我只需要模拟“放大器“部分,“多路复用器“部分不是那么重要。 是否有可以使用的类似 CFA 的仿真模型?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览了 CFA 产品系列、发现与多路复用器器件的规格没有直接匹配。 我找到的最接近的一款器件是 LMH6703。 但是、我不确定这会很好地反映该器件的所有内容。 为了更好地估算此器件的性能、与其他器件的 CFA 型号相比、数据表信息可能会为您提供更准确的图片。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在他的仿真中发现有人使用了 4872 的模型、在 OPA4872:OPA4872:OPA4872 50R 端接导致输入失真 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛中。 因此、它似乎确实存在或存在一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个很好的收获。 我能够查看不同的存储库、并找到了此器件的.lib 文件。 我仍然找不到 LMH6574。 但是、由于我无法附加任何文件、E2E 似乎遇到了一些问题。 我继续向您发送了一个朋友请求、以便我可以通过那里发送文件。  

    此致、

    Ignacio