This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C73:20dBm 输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS9000, THS9001, TRF37C73, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624313/trf37c73-20dbm-output

器件型号: TRF37C73
主题中讨论的其他器件: DAC3482、THS9000、THS9001

尊敬的技术支持团队:

我正在寻找具有射频放大器的 (max) 输出、例如 Gali-84+(迷你电路)。

TRF37C73 是 16.5dBm (max)。

您是否有任何推荐的射频放大器?

 

我的配置如下。

最大功率输出: 20dBm (6.325Vpp)

频率:30MHz  、(min) 和 250MHz(最大值)

输入电压:1Vpp 形式 DAC3482 (IOUTP/N→I/V→变压器 (1:1、差分至单端、最大 1Vpp)→射频 AMP→ 20dBm (6.325Vpp) 50Ω 负载)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    到目前为止、您是否有任何更新?

    THS9000 和 THS9001 似乎为 20dBm(典型值)、但频率 (min) 为 50MHz。

    射频增益块放大器|德州仪器 TI.com

    考虑电缆损耗、实际上需要大约 26dBm。 目前、TI 似乎没有适合此要求的产品。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

    顺便说一句、由于 THS9000 等射频放大器具有 50Ω 阻抗输出、我认为不需要 50Ω 串联电阻器。 但是、如果连接的端子被端接(例如,如果在示波器上使用 50Ω 进行端接、则会变为 50Ω 下拉电阻)、电压电平是否会减半? 还是也考虑到了这一点?


    此致、

    TTD