This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:两个相邻的 AMC1311B 之间需要多少间隙才能实现 1.5kV 隔离

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625029/amc1311-what-is-the-clearance-is-required-between-two-adjacent-amc1311b-to-for-1-5kv-isolation

器件型号: AMC1311

您好:

我们在设计中使用的是 AMC1311B。 两个辅助通道之间需要 1.5KVrms 隔离。

两个 AMC1311B 之间需要多大的空气间隙才能获得 1.5KVrms 隔离。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 IEC 60664-1(表 F.4 Ed 2.0 或 F.5 Ed 3.0)。 这将取决于应用中预期的污染等级。 很遗憾、我无法分享该标准的某个版本、因为它只获得 TI 许可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、

    感谢您的答复。 请参阅我们产品的以下详细环境

    海拔高达 2000m。
    过压类别 II。
    污染等级 2。

    您能否分享两个相邻 AMC1311B 之间实现 1.5kV 隔离所需的空气间隙大小。  

    谢谢你