This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:电源引脚为 0V 时输入引脚的电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624789/tlv9001-voltage-at-input-pin-when-the-supply-pin-is-0v

器件型号: TLV9001

您好:

我将 TLV9001 用作同相缓冲器。 如果 IN+为 1.98V、V+电源引脚折叠至 0V、而 IN+保持为 1.98V、将:

  1. 运算放大器会损坏吗?
  2. 运算放大器的输出将是什么?

IN+处的 1.98V 是由于 3V3 电源轨到 Rtop = 10kR、Rbot = 15kR 的分压器导致的。 因此、我认为运算放大器不会损坏、因为电流被限制在 10mA 以下。 您能否确认?

如果 IN+为 1.98V 且 V+为 0V、您能否建议运算放大器输出是多少?

 

谢谢、

Arturo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流不受限制、则输出会偏置为烟雾信号。

    如果电流限制在 10mA 以下、器件不会损坏。 但是、电流将流入电源、如果电源无法吸收该电流、电源电压将浮动、可能会为放大器(连接到该电源的任何其他元件)上电、因此输出将尝试驱动到任何电源电压。 (电阻器和二极管上的压降将使电源电压低于 1.98V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、IN+由 15k /10k 电阻分压器连接时、没有损坏器件 的风险、V+> IN+时 Vout =~1.98V、但 V+< IN+时 Vout 可以介于 V+和接地之间。  

    在 IN+= 1.98V 且输入串联电阻小于 150 Ω 的情况下、当 V+< 1.5V 时、器件可能会损坏、因为这可能会导致输入电流高于 10mA。   

    但是、如果 V+在 IN+= 1.98V 时悬空、没有损坏风险、因为这会通过 ESD 二极管将 V+上拉至约 1.6V、输入电流匹配 Iq 约为 60uA。